This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS52J90:输入阻抗

Guru**** 2760705 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS52J90

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/660533/ads52j90-input-impedance

部件号:ADS52J90

对于ADS52J90,是否测量了任何数据来显示差动输入阻抗的外观,例如INP/INM输入之间高达50MHz或100MHz?  已知测量的条件是什么?

此外,是否生产过类似于输入阻抗但类似于INP/INM输入的模型(SPICE)?

除此之外,这是我所寻找的一个示例: www.analogue.com/.../AN-742.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    欢迎来到TI E2E论坛!

    关于您与ADS52J90相关的问题,我们没有测量差分输入阻抗的数据。
    请参阅数据表中的图86了解输入采样网络。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Praveen

    感谢您的回复。   

    为了通过模拟了解输入阻抗,在图86中,标记为S和SZ的门是否会进行排序,以便在关闭"SZ"时打开"S"(反之亦然)?  换言之,它们通常不会同时打开?

    我很可能不会使用MOSFET型号,而是使用列出的Ron交换机。  这只是正确排序S和SZ的问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    是的,标有S和SZ的开关未同时打开。
    我要结束这条线。 如有任何疑问,请告知我们。