This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8588S:将AD7606替换为ADS8588,但无法获得准确的代码

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8588S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/649268/ads8588s-replace-ad7606-with-ads8588-but-can-not-get-the-exact-code

部件号:ADS8588S

德拉斯:

 我的客户在 FTU主板上使用AD7606,但我测量的AD8588代码在4000和4500之间浮动,确切的代码是5000,所以我想知道我们应该测试什么并找出问题? 我很想从你那里得到一些建议,谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Michael:

    您能否上传您客户的示意图? 还请告诉我们您的输入信号是什么,您是如何通过更多信息进行测试的,谢谢。

    此致

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    德拉斯:

    我已经上传了ADS8588原理图,对于输入信号,10KV 电源线 通过变压器的交流50Hz,测试信号是恒定电流和电压,一般而言,转换ADC后,输出数字代码不应该变化太大。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Michael:

    您的ADC连接正确(我猜未安装R11)。 V1~V8输入上是否有任何RC滤波器或其他设备? 至少RC LPF滤波 器可以显著过滤来自PT/CT的噪音,这是非常常用的滤波器。

    此致

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的:
    V1-V8输入通道上有RC滤波器和磁珠,我不知道这些无源元件的值是否会影响ADC转换的结果,我建议使用自测器来测试功率波纹, 在等待结果的同时,在这种情况下,他们还使用内部引用,并且主板上只有一个ADS8588。您能给我一些如何解决问题的建议吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Michael:
    我对迟交的答复表示歉意。 它取决于前端的噪声,RC滤波器的低切断频率将过滤更多的噪声,测试的输入信号是什么? 请共享AD7606和ADS8588S (相同DC输入)的输出转换代码? 整个原理图和PCB布局将有助于解决该问题。 谢谢。


    此致
    戴尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    通过电子邮件沟通,请关闭此查询。