This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131A04EVM:最大电压I可应用于ADs131A04的ADC输入引脚

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS131A04, ADS131A04EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/652636/ads131a04evm-maximum-voltage-i-can-apply-to-adc-input-pin-of-ads131a04

部件号:ADS131A04EVM
主题中讨论的其他部件:ADS131A04

大家好,

我正在尝试测量在[ 0.5 和1.2V]之间振荡的信号。  

遗憾的是,我的放大器有时会饱和并提供+-VCC (= 12V)。  

我正在将此放大器的输出馈送至EVM ( ADS131A04)。 这是否会损坏ADC?  

我知道ADC饱和到任何大于2.442 的电压。 我只是担心ADC的12伏输入会不会

是否损坏系统?

感谢您的任何帮助。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Anand:

    请查看ADS131A04数据表的7.1 部分中的表格。 输入在电源导轨上的电压不应超过300 mV。 如果电流限制了缓冲级,使流入模拟输入的电流不超过10 mA,则可能不会破坏芯片,但通常这不是一种好的设计做法。 如果您考虑使用缓冲器级,将轨对轨输出与ADS131A04使用相同的AVDD和AVSS供电,则不会出现过载输入的任何问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    谢谢你。 当我尝试切换JP11以启用+ 2.5 时,D10呈黄色亮起。 这是不是某种信号说什么是错误的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Anand:

    不幸的是,我找不到任何有关D10的文档,开发EVM的人已不在该公司。 不过,就在示意图上,U33的STAT引脚驱动LED,在我看来,它只是用户在2.5 主板上启用了+/-LED模式的一个指示器。 基本上就像警告灯提醒您不要启用ADS131A04的充油泵电源一样。 请参阅6.2 3或ADS131A04EVM用户指南中的“注意”说明。