This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38J82EVM:无DAC输出数据

Guru**** 2805935 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/650480/dac38j82evm-no-data-on-dac-output

部件号:DAC38J82EVM

我指的是我上一个职位;

e2e.ti.com/.../236.8063万

我现在拥有Xilinx JESD,它可以与具有LMF=821配置的EVM配合使用。  

我在DAC3X82 GUI中看不到任何JESD警报。  

如果我使用SYSREF脉冲,则SYREF和SYNC在8次脉冲后变为低电平。 JESD_TREADY 也会降低。 我不知道我在这种情况下缺少什么。

因此,我在 LM4828选项卡中使用连续SYSREF,因为它可以使上述所有需要的信号保持高电压。 我在GUI中也没有FIFO错误,我正在传递数据。

但是,DAC没有输出( 在EVM上的J2和J8处检查)。

非常感谢您的帮助。

谢谢!

D

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Deepak,

    我们正在研究这一问题。

    此致,

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Deepak,

    如果KC705只有4个路由通道,如何使链接与LMF = 821一起工作?  L的最高值是4。  

    此致,

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jim,

    我有一个类似的主板可以支持8个通道。 此外,我只在JESD通路上发送I数据,而不是I和Q。

    谢谢!
    D
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../DAC38J84-100MHz-NCO-Test.pptxDeepak

    将DAC设置为仅使用内部NCO并查看是否可以获得输出。 按照所附示例进行操作。 这将验证DAC是否获得有效时钟,电源是否正常以及SPI是否正常工作。

    此致,

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jim,

    很抱歉回复太晚。 我能够使NCO正常工作。 接下来应该测试什么以验证是否正确接收和输出JESD数据?

    谢谢!

    D

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    d,

    从FPGA发送数据,验证DAC的同步是否为低电平,然后在ILA序列完成后是否为高电平。 如果您通过了此阶段,请清除DAC错误寄存器,然后重新读取它们以检查是否有任何错误。 基本上,按照数据表的8.3 部分中的步骤操作。

    此致,

    Jim