This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC32RF45:ADC32RF45

Guru**** 2908170 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/657310/adc32rf45-adc32rf45

部件号:ADC32RF45

您好,

我的问题是关于adc32f45推荐的sysref模式。我应该使用连续(周期脉冲) sysref模式或非周期性多次激发脉冲模式。 另外,您是否建议屏蔽clkdiv sysref Asser,以便每次断言sysref时,特别是在连续sysref模式下,clk diver都不会重置? 每次断言sysref时重置clk分隔符是否会导致任何问题?

感谢您的宝贵回答。

Erdal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    E.G.,

    我们正在研究这一问题。

    此致。

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好E.G.,

    您可以将SYSREF用作连续周期或多次激发非周期性信号,如数据表中所述。 在SYSREF上使用连续定期信号时,SYSREF可能会与设备的模拟输入耦合,从而对性能产生负面影响。 因此,在完成设备配置时,您应该关闭设备的SYSREF驱动程序或SYSREF输入缓冲区,或者同时关闭两者的电源。

    如果正确选择了SYSREF频率,通过定期SYSREF信号重置clk分配器不会导致问题(请参阅数据表)。

    此致,
    Sourabh