This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3443:FS

Guru**** 2763455 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC3443, ADC34J43

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/654849/adc3443-fs

部件号:ADC3443
主题中讨论的其他部件:ADC34J43

你好

  如果我想将FS更改为1 Vptp和2Vptp,我可以使用ADC3443 (无JESD版本)的数字增益寄存器(ADC34J43的地址02h至05h)吗? 以及如何实现? 因为它们不在 ADC3443的寄存器映射中显示(我假定为隐藏)

感谢您的支持。

Lolo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Lolo,

    我们正在研究您的问题,并将很快回复您。

    此致,
    Neeraj
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    ADC3443没有数字增益功能。

    此致,

    Sourabh