This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ3200:将ADC12DJ3200与采样保持前端设备配合使用。

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC12DJ3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/652806/adc12dj3200-using-the-adc12dj3200-with-a-sample-and-hold-front-end-device

部件号:ADC12DJ3200

尊敬的TI同事:

我正在考虑在设计中使用ADC12DJ3200 ADC,并考虑在前端使用采样保持设备。设备数据表似乎表明,由于其架构原因,可能不需要前端设备。 请问您对此有何评论?

谢谢

Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tom

    ADC12DJ3200具有端接和缓冲输入级,已针对从直流至8 GHz的信号进行了优化。

    如果您的输入信号在该频率范围内,我不希望您从使用上游采样保持设备中获得显著优势。

    此致,

    Jim B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你,Jim。