This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC6.0096万:DAC6.0096万

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/652608/dac60096-dac60096

部件号:DAC6.0096万

您好,

有关DAC6.0096万 96通道部件的问题。

所有 96个信道更新的时间是多少?

我不`m这部分,请告知。

谢谢

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hen,您好!

    使用流模式,可以写入每个子系统(24个时钟周期),然后流式传输到子系统中的所有24个DAC (8+16*24个通道),因此总共24+8+384或416个周期。 最大SCLK频率为32MHz或31.25ns。 因此,估算416个周期* 31.25ns * 4个子系统,我们得到的总值为52us。 政务司司长的工作时间有一定的延迟,但我认为这是一个好的起点。

    谢谢!
    保罗
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我现在不知道有多少个频道?

    是96?

    TI的DAC器件是否具有更多的96个通道?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,DAC6.0096万有96个通道,是我们最高的通道计数精度DAC。