This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS42LB69:无法从FMC168 4DSP板接收正确的样本数据。

Guru**** 2652575 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS42LB69

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/652669/ads42lb69-not-able-to-receive-proper-sample-data-from-fmc168-4dsp-board

部件号:ADS42LB69

尊敬的支持团队:

我们使用的是FMC168板。我们通过i2c总线将所有寄存器值发送到时钟树和ADC芯片。首先,我们选择ADC芯片中的模式生成器,并尝试找出VHDL中设置的IDelay值。 它始终显示0值和状态为“忙碌”。我们无法了解问题所在。

当我们运行4DSP GUI时,它正在读取idelay TAP值并显示一些数字。

请帮助我们访问ADC输出。我们正在使用的附加文件。

提前感谢您的参与。

e2e.ti.com/.../c-file_5F00_microblze.ce2e.ti.com/.../VHDL-files.rar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Madesh,

    FMC168电路板看起来像是使用TI ADS42LB69的4DSP/Abaco产品。 您的问题似乎是FMC168如何与FPGA连接。 请联系4DSP/Abaco以获得进一步帮助。

    此致,