This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38RF82:Fusefarm自动装药序列已完成

Guru**** 2943400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/652598/dac38rf82-fusefarm-autoload-sequence-done

部件号:DAC38RF82

您好,

  • 根据我在这里找到的一篇文章:
    "机身臂包含一个内部Prom,用于在 稳定电源后发出硬复位后加载某些寄存器。 每次打开DAC时都必须执行此操作"。
  • 在我们的设计中,未设置Autoload_done字段(=0),EFC_ERR =0万 (供应商ID和芯片版本寄存器(地址= 0x7F))。
  • 我们按照图141中的顺序进行操作:
    TXENABLE低。 所有电压均正常。 TRSTB低。 提供DACCLKSE输入(通过直流块电容器提供9GHz/1Vpp正弦波)。 RESETB会不断降低和提高。
    在此顺序中,我们还将设备编程为4线并设置 SEL_EXTCLK_DIFFSE=1 (并在每次RESETB切换后重复这两个步骤)。
  1. 未设置Autoload_done有什么问题?
     EFC_ERR = 0万时为什么不设置? (保险丝群无错误)
  2. 如果未完成自动加载序列,是否会阻止我对某些寄存器进行编程? 或者输出,例如,将一个分开的DAC CLK输出到CLKTXP/N?
    我无法成功读取编程到  “分开的输出时钟配置寄存器”(地址= 0x0C)和 “时钟输入”和“PLL配置寄存器”(地址= 0x31)中的内容。

谢谢你

吉尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,吉尔,

    我们正在调查您的问题,并将很快与您联系。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan,您好!

    问题的更新:

    应使用SEL_EXTCLK_DIFFSE (注册CLK_PLL_CFG)正确配置提供给DAC的时钟(DIFF或SE)。

    此外,在登记册上书写/阅读时应考虑其相关页(表47)。

    一旦设置 SEL_EXTCLK_DIFFSE (作为“Pull TRSTB pin ...”矩形的一部分(见下文),我们就得到了Autoload_done=1。

    我建议在图141中输入这一内容。

    谢谢

    吉尔