This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1282:ADS1282的PGA结构图

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1282, REF6050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/651578/ads1282-pga-block-diagram-of-ads1282

部件号:ADS1282
主题中讨论的其他部件: REF6050

大家好,

我对ADS1282数据表中的PGA结构图有一些疑问。 正如我从数据表中了解到的,ADC中存在以下电路。 我对吗?

如果我认为错误,请分享正确的PGA电路。 根据正确的PGA电路,我将调整模拟输入或调整增益以获得合适的PGA输出范围。

此致,
Eren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Eren:

    您的原理图正确。 它与ADS1282数据表中的图29非常吻合。

    虽然我相信您的计算是正确的,但您也需要注意输入电压限制,因为它们比输出摆幅到滑轨限制的限制要严格一些。 如果您满足以下条件,则不应遇到任何共模范围限制。  

    此致,
    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Chris:


    我还有最后一个问题。 我认为使用以下电路进行增益和偏移校准。 我的目标是校准多路复用器对增益和偏移误差的影响。 您是否推荐此电路? (ADC处于单极模式,AVDD=5V,AVSS=0V,VREF=5V,PGA为1。)

      

    此致,

    Eren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Eren:

    在您的电路中,DEMUX块是指外部多路复用器,还是您单独绘制ADS12加强 型MUX和ADC功能块?

     

    您的校准电压似乎正确:

    • AINP = AINN = 0.75V,用于偏移校准(我假设这些电压来自相同的源,以确保它们匹配),例如Vin = 0V。 只需确保在增益校准之前执行偏移校准。  

    • AINP = 3.5V,AINN = 1V,因此Vin = 2.5V用于增益校准(我假设 您使用的是5V参考,因此+FS = 2.5V)。 这提供了2.25V的共模电压,几乎位于输入范围的中间(2.1 V共模)。 只需确保这些校准电压源比ADS12的 典型增益误差具有更好的准确度,否则它们实际上可能会使校准后的增益误差更糟。

     

    此致,
    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Chris:

    首先,DEMUX块是指外部32通道模拟多路复用器。 实际上有四个多路复用器。 前两个用于输入1,另两个用于输入2。 我只绘制了输入1的前两个多路复用器。

    其次,AINP = AINN = 0.75V (这些来自同一个电源)

    第三,增益校准电路如下。 根据我的计算,总增益误差为310uV。 是否有此电路的建议?

    第四,ADS1282数据表指出校准后的增益误差为0.0002 %。 我想知道如何以这种精确度进行校准?

    此致,
    Eren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Eren:

    上述电路看起来不错;但是,请注意LM4050 (A级)的精度将在室温下按0.1 % 的顺序排列;因此参考源可能比电阻分压器和缓冲器电路造成更多错误。

    ....类似REF6050的产品更接近0.05 % 精确度,并且可能成为ADC的参考源。


    校准规格后的0.0002 % 增益错误有一个脚注,指示"校准精度是在噪声级别减少4 (校准平均16个读数)"。 这是由于ADC的噪声而对增益误差设置的数学限制。 它假定是一个完美的校准源,因此在实践中,校准后的实际增益误差会因校准源的误差和噪音而更高。


    此致,
    Chris
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Chris:

    感谢您的回答。

    此致,

    Eren