This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12D1620QML-SP:SDO ibis型号

Guru**** 1791630 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/650810/adc12d1620qml-sp-sdo-ibis-model

部件号:ADC12D1620QML-SP

您好,

我尝试使用hyperlinx模拟SDO信号。

我使用ADC12D1x00.IBS型号的ibis型号。

由于某些原因,在信号变化(从低到高和从高到低)期间,信号转换远不平稳。

请参阅随附的文件。

我尝试了不同系列的晶体管,只有当我尝试非常大的电阻器(200欧姆)时,信号转换才变得平滑。

这表明这不是阻抗匹配的问题(TL阻抗为50欧姆),而是驱动程序问题。

这是否合理? 宜必思车型是否正确?

此致,

Itaie2e.ti.com/.../AD12D1620_5F00_Hyperlinx_5F00_Simulation.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Itai:

    我们正在对此进行调查,并将很快与您联系。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    SDO IBIS模型检查是否有任何进展?

    此致,祝您节日快乐
    Itai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Itai

    我尚未收到建模团队的任何信息。

    由于SDO由SPI主控器采样,上升和下降边缘的平滑性并不重要。 我会调整端接电阻,以获得足够快的总转换速率,从而与您计划使用的SPI时钟频率配合使用。 如果波形的粗糙度是真实的,那么它无论如何不会对通信产生任何影响。

    此致,

    Jim B