This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPL0401A-10:关于TI's数字电位计的问题

Guru**** 2589275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/651784/tpl0401a-10-question-about-ti-s-digital-potentiometer

部件号:TPL0401A-10

您好,

我想使用TI的数字电位计,我有以下问题。
 当控制3.15V micom端口时,电位计在关闭状态下的最终电阻值是多少?
谢谢!
TS
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Yang,

    感谢您的查询。 我休假到年底。我到办公室后,会首先调查您的问题。 我很抱歉让您一直等待。

    此致,
    精密DAC应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Yang,

    很难说出系统处于关闭状态时的电阻是多少。 实际上,我认为引脚的行为更像二极管接地。 这是因为我们将ESD二极管放在设备中以防止其过压瞬变。 因此,如果将电源VDD设置为接地,并且引脚W正在吸入电流,则电压可能会限制为ESD二极管的正向偏压。

    如果您的问题得到了解答,请告诉我。

    保罗