This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS4249:关于偏移

Guru**** 2567065 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS4249

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/649025/ads4249-about-offset

部件号:ADS4249

大家好,

当采样速率为180Msps且这不是信号输入时,有一些直流偏移电平没有偏移校正,如下所示。

当增加140 MHz的输入信号电平时,观察到一种现象,即0 Hz的频谱电平与大约40 MHz的信号分别增加。
为什么会发生这种情况?
我认为偏移量几乎是恒定的,不是吗?  

当我想要减少此DC偏移时,按如下所示设置寄存器是否正确?

  REG 0x3D = 0x20
    REG 0x42=0x08   
    REG 0xCF=0x00

 完成偏移校正后 ,为冻结偏移基座,Reg 0xCF设置为0x80。
 正确吗?

 

此致,
Toshi

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,

    我还有一些关于ADS4249寄存器设置的问题。

    ADC4249输入电路与EVM 1的输入电路几乎相同。
    为了找出偏移电压的原因,测量时VCM的电压为1.16 V。 但在数据表的说明中,设置高速模式将导致VCM从0.95 V更改为0.87 V

    在调查VCM的值与数据表中的说明不同的原因后,将0x40写入Reg 0x02,将VCM的电压设置为1.16V。

    为什么要将VCM的电压设置为1.16V?

    无论如何,我想补充一些关于大笔冲销的情况。
    当偏移校正设置为冻结且ACH基座设置为Midcode + 31时,频谱波形变为如下所示。
    三个波形在相同的条件下捕获。

     寄存器设置程序如下所示;(在没有偏移校正的情况下)  
     设置顺序和内容是否有问题?

    正在设置订单  地址    数据
    1.              0x00      0x02
    二              0x01      0x00
    3.              0x03      0x00
    4.              0x25      0x00
    5.              0x29      0x00
    6.              0x2B      0x00
    7.              0x3D      0x20
    8.              0x3F      0x00
    9.              0x40      0x00
    10.             0x41      0x00
    11.            0x42      0x08
    12.             0x45      0x00
    13.             0x4A      0x00
    14.             0x58      0x00
    15.             0xBF     0x7C
    16.             0xC1     0x00
    17.             0xCF     0x80
    18.             0xEF     0x00
    19.             0xF1     0x00
    20.             0xF2     0x00
    21.             0x02     0x40
    22.             0xD5    0x81
    23.             0xD7    0x0C
    24岁             0xDB    0x20

    如果你还有其他问题,请告诉我。

    我期待立即得到答复。

    此致,
    Toshi

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Toshi:

    我们正在调查您的问题,并将很快与您联系。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Toshi:

    请参阅我的以下应用DC偏移之前/之后的捕获。 FS = 180MHz,Fin = 0 Hz。

    之前(约- 45 dB)

    之后(约- 63 dB)

    我会写信给你:

    0x00 0x02

    0x00 0x00

    0x44 0x01 (启用数字功能)

    0x3D 0x20 (启用偏移校正)

    我仍在处理您的其他问题,并将很快与您联系。

    假日快乐!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Dan-san

    圣诞节快乐!

    感谢您的支持。

    我期待着尽快得到答复。

    此致,
    Toshi  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Toshi:

    我认为数据表是不正确的,因为我在0.87V下测量默认VCM (高速模式未启用)。 当我启用高速模式时,我看到VCM跳至0.95V。 直观地说,这也更有意义。

    我认为VCM可能会设置为1.16V,以便获得更快的时钟转换(低-高-低),因此如果您要使用高速模式,我会使用此设置。 如果您对节能感兴趣,您可能需要调整VCM级别并了解它如何影响设计中的性能。

    关于冲销,我没有得到与你所显示的结果相同的结果。 我拍了几张照片,每张都比较相似。

    我看到的最大差异是将偏移值调整为31。

    您正在写入的寄存器看起来正常。 下面是我用于启用偏移校正的寄存器设置(偏移设置为0)。

    X00 x00
    x01 x00
    X03 x00
    X06 x00
    X25 x00
    X29 x18
    x2B x00
    X3D x20
    x3f x00
    X40 x00
    x41 x00
    X42 x00
    X44 x01
    x45 x00
    XBA x00
    xBF x00
    XC1 x00
    XCF x80
    xD5 x00
    xD9 x00
    XDB x00
    XDC x00
    xEF x00
    xF1 x00
    xF2 x00

    如果我能提供更多帮助,请告诉我。

    此致,