This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC5578:偏移错误和增益错误

Guru**** 2803255 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC5578

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/652433/dac5578-the-offset-error-and-the-gain-error

部件号:DAC5578

主席先生,

偏移误差和增益均通过(12位:30和4050;10位:12和1012;8位:4和250)进行测量

对于8位版本, 0-3和251-255的偏移误差和增益误差是什么?

谢谢你

C.T.(心量

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    C.T.,您好!

    当DAC输出在电源电压附近工作时,错误变为非线性,因此GE和OSE不再适用。  因此,我们将代码集指定为远离滑轨的位置。

    这是一个描述这种行为的视频,大约3:30描述了OSE与ZCE。  您可以通过查看零代码错误和满刻度错误来估计指定代码范围之外的错误。  DAC5578 PDS在电气特性表中指定这些值。

    如果您的问题得到了解答,请告诉我。

    谢谢!

    保罗