This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC3283:用于Xilinx FPGA的Verilog代码

Guru**** 2952440 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC3283

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/652056/dac3283-verilog-code-for-xilinx-fpga

部件号:DAC3283

您好Jim

   从哪里获取Xilinx 7系列FPGA的Verilog代码?4DSP支持的代码 太复杂,您不能支持简单的代码?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    肖伟华您好!

    我们正在对此进行调查,并将很快为您提供答案。

    此致,

    丹
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Xiao:

    4DSP是仅适用于DAC3283的Xilinx系列Verilog代码。 如果您需要简化的设计,请参阅以下TIDA  

    代码本身基于Altera。 但是,您可以使用设计方法并适当地应用。  

    -Kang