This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC5672:用于指定用途的DAC交错模式

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC5672, DAC5672A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/651926/dac5672-dac-interleaved-mode-for-specified-purpose

部件号:DAC5672

您好,,ö m团队

我正在寻找一种能够帮助我实现以下目标的DAC:

 DAC时钟速率:200m,输入数据速率为400m,,I Q序列交错。这样我就可以将I数据锁定在clk的上升边缘  ,并将Q数据锁定在 输入clk的以下下降边缘。

就像下图:

我不知道DAC5672是否可以实现目标,如果我使用 单总线交错模式。

 如果不能,我想知道您能知道哪种DAC芯片可以实现我的设计目标。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yang Huang,您好!

    我们将仔细研究您的问题,并将很快与您联系。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Yang,

    是,用于单总线交错模式中的用例DAC5672A将是完美的。 请使用DAC5672A而不是DAC5672。 DAC5672不适用于新设计。

    此致,

    Neeraj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。但是我仍有一些问题。从 数据表中绘制的单总线交错模式操作如下所示。

    在图中,Select IQ Rate (选择IQ率)是CLK的一半。 在我的项目中,我需要将I数据锁定在clk的上升边缘  ,并将Q数据锁定在 输入clk的以下下降边缘。 这意味着Select IQ Rate (选择IQ速率)应与输入时钟相同。是否可行,请保持Select IQ Rate (选择IQ速率)与输入时钟相同。

    另一个问题来自数据表,它告诉我们"。边缘触发的触发器将A和B通道输入字锁定在写入输入(WRTIQ)的上升边缘。 此数据将提供给写入输入的以下下降沿上的A和B-DAC闩锁。 DAC5672A时钟输入在呈现给DAC闩锁之前被除以2的系数"。 A和B DAC将输入数据锁定在写入输入的下降边缘,它如何实现我的设计目标。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,您想分析我的问题并给我回复吗? 无论如何,谢谢。