This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC5672:开机后立即输出状态

Guru**** 2771175 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/651844/dac5672-output-status-right-after-power-on

部件号:DAC5672

Suppot团队,您好!

我对DAC8672有一些疑问。
请告诉我以下问题的信息。

[问题]
1. POR后的闩锁的默认值。
2.接通电源后IOUTA1,IOUTB1,IOUTTA2和IOUTB2的输出电流值。(发送数据之前)

问题1和2几乎相同。

此致,
Tachibana先生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tachibana先生,您好!

    我们将仔细研究您的问题,并将很快与您联系。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tachibana先生,您好!

    DAC的输出满刻度电流由Rset电阻器设置。 满刻度输出电流可在2mA至20mA之间调节。 如数据表IoutFS = Iout1 + Iout2第16页所述。 任何数据发送到DAC之前的输出电流(通电后)将为IoutA1,IoutA2,IoutB1和IoutB2提供IoutFS/2。 例如,如果IoutFS是来自IoutA1的20mA电流,IoutA2,IoutB1和IoutB2各为10mA。

    此致,
    Neeraj
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Neeraj-San,

    感谢您的及时回复和教我。
    您的信息对我很有帮助。

    此致,
    Tachibana先生