This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS5294:询问滤波器小数的系数

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS5294

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/651943/ads5294-asking-for-coefficients-of-decimation-of-filters

部件号:ADS5294

大家好,

请为客户的问题提供帮助。

在“ADS5294八通道14位80MSPS高SNR和低功耗ADC”数据表中,9.6 .1.9 一节中有用于24分支和23分支过滤器的方程(2)和(3)。

系数h0..H11的值是多少? 在这两种情况下,它们不能相同,因为在恒定输入信号的情况下,两者中的一个不会给出正确的输出值,

即与输入相同。

第二个问题:如果我使用自定义筛选器(以8为小数),并且我不写任何系数,那么默认值是什么?

请帮帮您。

谢谢你。  期待收到您的回复。

此致,

Julie Ann

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Julie-Ann,您好!

    遗憾的是,默认的滤波系数值不可用。 图56显示了所有6个可能的滤波器组的频率响应。

    此致,
    奥卢