This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS54J60:带偏移的直流耦合

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS54J60

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/660047/ads54j60-dc-coupling-with-offset

部件号:ADS54J60

ADS54J60支持带偏移的直流耦合

您好,

让我问一下ADS54J60的模拟输入是否支持DC耦合。

我们附上电路配置,输入波形,输出数据图。
将差分放大器的+IN端子连接至GND,
将信号输入至-in端子。
对于差分放大器的VOCM,请从ADS54J60的22引脚(VCM)输入2.0V。

我们提供了以下两种类型的输入并确认了广告转换数据。

案例1.
将一个50Ω Ω 电阻器连接到差分放大器的-In端子并输入0V。
确保差分放大器的-OUT和+ OUT均为2.0V (VCM电压)。
0V的A/D转换结果没有问题。

CASE2
将直流电压(例如200mV)输入到差分放大器的-in端子。
直流偏移电压在差分放大器的-OUT和+输出位置施加到VCM。
电压输入到ADS54J60。
此时AD转换的结果不会变为直流电压。
输出一个波形,如附加的波形。


问题1
ADS54J60的模拟输入是否与DC耦合兼容?
(输入偏移电压为几百mV)

问题2
当可以使用直流耦合时,是否需要输入模拟输入端子共用2.0V的信号?

如果对信号施加数百毫伏的偏移,则无法使用直流耦合,
也可以更改为交流耦合。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Cafain,

    我们正在调查您的问题,不久将与您联系。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Dan-san

    我期望会有一个答案
    如果缺少信息,请进行评论,以便我们添加。
    祝你一切顺利。
    自助餐厅
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../2275.tidub15.pdfe2e.ti.com/.../0640.tidubh9.pdfCafain,0640.,

    查看这两个文档是否有帮助。

    此致,

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jim-San

    我将参考这些材料,供您参考。
    我认为,对VCM进行抵消将会降低AD的特性。

    此外,我对这次的悬吊问题表示歉意。

    *请删除所附电路和波形文件。
    我不想长时间披露。

    此致

    自助餐厅

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cafain,

    您回答正确。

    此致,

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    请删除随附的电路图和波形数据文件。

    我不知道如何删除。
    此致
    自助餐厅
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Cafain,

    这些已被删除。

    此致,

    Jim
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jim-San

    通过直流耦合将偏移降至最低可消除问题并确认预期的特性。

    此外,在电路配置中,由于交流耦合器可以在不注意偏移的情况下进行配置
    我们正在考虑交流耦合。

    感谢您的支持。
    *感谢您删除文件。

    此致

    自助餐厅