This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1248:ADS1248 2线RTD传感器允许的最大电线长度

Guru**** 2814035 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1248

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/651864/ads1248-ads1248-2-wire-rtd-sensor-maximum-wire-length-allowed

部件号:ADS1248

我们是否可以使用最大1.5mA激励电流的ADS1248来读取具有6 m 引线长度的PT100 2线RTD传感器。  我们是否需要为这样长的引线长度提供更高的激励电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Anuj,


    使用较长的导联线时,主要问题是导联线电阻。 对于双线RTD,这是一个您无法消除的错误,但很可能是小错误。

    对于此配置,除非测量电路中存在泄漏电流,否则激励电流不应是一个大因素。 您不应该需要更高的激励电流。


    吴若瑟