This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA411-Q1:有关DEP_STAT5和DEP_STAT6的问题

Guru**** 2589275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/648996/pga411-q1-questions-about-dev_stat5-and-dev_stat6

部件号:PGA411-Q1

您好,

我 遇到了两个关于dev_STAT5和dev_STAT6的问题,

1.我可以通过SPI访问dev_STAT5来读取角度。 但我无法通过SPI访问DEP_STAT6读取速度。

2. dev_STAT5和dev_STAT6何时更新数据? 如何更新? 它们是否具有数据锁定功能?

谢谢。

Walsh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1.这很奇怪。 DEP_STAT6应存储速度。 您是否知道在尝试读取dev_STAT6时运行的速度是多少? 读数应该是多少RPM? 您是处于10位还是12位模式?
    2.数据在NCS上升边缘后的1到2个时钟周期内加载到SPI缓冲区。 因此,如果发送的SPI命令读数为DEP_STAT5,则当NCS转换为HIGH时,数据装载在该帧的末尾。 然后,在下一个SPI帧期间,来自SPI缓冲区的数据将在SDO上发出。

    谢谢!

    -Clancy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Clancy:

    谢谢。
    1. dev_STAT5是否具有LATCHED功能? 例如,当触发器在时间A锁定时,我可以在时间B读取角度数据值(在时间A锁定)

    2. dev_STAT5寄存器的值与来自并行数据的输出数据之间的关系是什么? 例如,并行数据的数据输出通过PIN ORD0~ORD11进行。 DEP_STAT5寄存器通过ORDANGLE位。

    谢谢!

    Walsh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    沃尔什

    1. dev_STAT5数据在NCS上升沿后的两个时钟周期内锁定。 然后,该数据将在下一个SPI帧期间通过SPI传输。 当NCS的上升边缘为时,可以使用此事实和控件。 例如,不是在SPI帧之后立即释放NCS,而是等待到下一个SPI帧之前,以使数据尽可能最新。

    2. DEP_STAT5中锁定的值与ORDx引脚上的输出相同。 区别在于只要INHB引脚高,ORDx引脚就以10MHz的速率更新。

    谢谢!

    -Clancy