This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 请求ADC124S051的热参数信息

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/657953/request-for-thermal-parameter-info-of-adc124s051

尊敬的团队:

我们在其中一个项目中使用以下部分。

为了进行热分析,我们需要热参数规格。

但我们没有 在  相应的数据表中获得以下部件的热参数(RθJA,RθJC,RθJB)。

部件号:

ADC124S051CIMM/NOPB

请求TI E2E社区帮助我们。

谢谢,此致,

Divya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Divya,

    我们没有现成的此设备的散热信息,但我已经联系了确定散热参数的团队。 他们会向我反馈信息,但可能需要一两周的时间。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Divya,

    我收到了以下热值。 请注意,自此零件首次开发以来,我们已对热建模进行了优化,因此下面提供的Theta JA值与数据表中提供的值不同。

    Theta JA:170.1 C/W
    Theta JC:67.6 C/W
    Theta JB:91.6 C/W