This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4300:AFE4300可测量高达10k的身体阳极

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE4300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/657038/afe4300-afe4300-to-measure-up-to10k-body-impenitence

部件号:AFE4300

您好,

如何调整AFE4300 EVM,以测量高达10k的体内阳极,并确保5 % 的准确性? 如果不能,我们是否有任何其他AFE可以实现这一目标?

此致,

Victor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Victor,

    默认情况下,我们支持uo到~Ω 1.1 kohms。
    但是,在DAC_OUT和DAC_FLT_In之间放置一个常量将增加此范围。
    在AFE4300EVM中,您可以使用此外部电阻器替换电阻器R69。

    此致,
    Prabin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Victor,

    我们有几个星期没有收到答复。 因此,我们将关闭此线程。