This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3244:SYSREF

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC3244, ADC3444

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/650437/adc3244-sysref

部件号:ADC3244
主题中讨论的其他部件: ADC3444

有一个ADC3244输入信号称为SYSREF。  您的数据表只是含糊地引用它,只是顺便提到它,这真的很可悲。  因此,也没有提到如何驱动此信号,没有计时波形,也没有提到此信号的确切用途。   

是否有一些文档正确描述了此产品,特别是信号SYSREF????

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Roger,

    我们正在研究这一问题。

    走蓝线!

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    SYSREF输入信号用于实现确定性延迟。 它充当JESD204B中多个设备的通用计时参考,以实现确定性延迟。 请查看以下链接以了解更多详情: http://www.ti.com/lit/ug/snau140/snau140.pdf 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此ADC是LVDS,而不是JESD204B。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jim,你对这个问题有什么意见吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Backhus,

    ADC3244在采样时钟路径中具有内部时钟分频器,带有/2和/4选项。 SYSREF引脚仅在选择时钟分频器选项时有用,否则它可以保持浮动。

    ADC3244的数据表更新正在进行中,但我可以向您指出已发布的相同系列其他部分的更新,如ADC3444。

    数据表摘录:

    此致,

    Sourabh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你Sourabh。