This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 在OPT8320中一段时间后未获得帧,这是随机的(OPT8320处于从属模式,给出外部脉冲)

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: OPT8320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/654289/not-getting-frame-after-some-time-in-opt8320-and-this-is-random-opt8320-in-slave-mode-external-pulse-given

主题:OPT8320中讨论的其他部件

我们对 如何从OP8320获得该框架存有疑问,任何帮助都将感谢您解决下面的问题:

OPT8320配置为从属模式,在随机获得约100-400帧后,在给出VD_In脉冲后,它等待Vd为高,这不是获得Vd脉冲。

我们正在使用外部LED驱动器(使用ILLUM_ENABLE和ILLUM_N从OPT820到LED驱动器)。 这是什么问题????怎么解决???????? ,是否

OPT8320即将进入待机模式????。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否可以共享VD_In,VD和HD的定时捕获?  您将需要脉冲VD_In至少两个PCLK周期,这将捕获一个帧。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Safeer,有什么更新吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Safeer,

    我们尚未收到回复,因此我们将假设此消息已关闭。