This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1263EVM-PDK:ADCPro连接错误

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: ADCPRO, ADS1263

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/651534/ads1263evm-pdk-adcpro-connection-error

部件号:ADS1263EVM-PDK
线程中讨论的其他部件:ADCPro, DAC9881EVM-PDK, ADS1263

我尝试在运行Win 7 x64的2台不同计算机上测试EVM板。

按照用户指南,我首先安装了ADCPro,然后安装 了ADS1262EVM-SW-installer。

我在设备管理器上正确看到了NI-VISA驱动程序,但当我打开ADCPro时,我收到了消息  

下载成功
DSP未就绪... 正在重试

然后超时。

我已经阅读了这个信息: https://e2e.ti.com/support/data_converters/precision_data_converters/f/73/p/48.4857万/1749129#1749129</s>174.9129万 174.9129万

我安装 了克里斯托弗·霍尔建议的v 1.0 独立版本,但没有结果。

我使用的是DAC9881EVM-PDK随附的电源,而随附的电路板也在使用-没有更改任何跳线。 我尝试使用2根不同的USB电缆,至少4个不同的USB端口。

如果此信息 有帮助,则MMB0为D修订版,BOM为E修订版。ADS1263主板为A修订版。此外,我在两台计算机上都安装了LabVIEW 2016 (几乎不重要,但看看那些NI-VISA驱动程序...)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    阅读以下内容后:
    www.element14.com/.../roadtest-texas-instruments-ads1262-evaluation-board-hw-review-part-1

    可能是安装了LabVIEW ... 我将等待有人跳进去并确认。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Thiago:

    我看到有人评论E2E说更新NI-VISA驱动程序有助于解决问题,但很有可能是您遇到的问题是MMB0驱动程序...我建议重新尝试MMB0驱动程序安装程序。 您可能需要禁用Windows驱动程序签名强制,并在管理模式下运行安装程序。 由于这不是已签名的驱动程序,Windows可能会阻止此驱动程序正确安装。

    或者,您可以尝试通过转至"C:\Program Files (x86)\ADCPro\MMB0 Drivers\drivers\usbstyx\usbstyx.inf"并右键单击"Install (安装)"来手动安装此驱动程序。

    请告诉我这是否有帮助!

    此致,
    Chris