This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1281:ADS1281的输入电压范围

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1281, ADS1287, ADS1262, ADS1220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/651542/ads1281-input-voltage-range-of-the-ads1281

部件号:ADS1281
线程中讨论的其他部件: ADS1287ADS1262ADS1220


亲爱的,大家好

客户正在考虑使用ADS1281和ADS1287。
我想问一下参考电压和信号输入电压。

条件:

AVDD =+2.5V,AVSS =-2.5V

VrefP =+2.048V,VrefN = 0.0V (GND)

AinP =+2.0V至-2.0V (单端输入)
AinN = 0.0V (GND)

请告诉我在上述条件下ADS1281和ADS1287是否可以执行正确的AD转换。

谢谢,Masami M.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Masami:

    您列出的条件适用于ADS1281;但是,由于ADS1281输入直接进入delta - sigma调制器,因此可能需要缓冲输入源(如果尚未缓冲)。

    对于ADS1287,需要注意以下几个问题...
    参考电压需要为2.5V (2.048V参考超出ADS1287数据表规范)。
    此外,由于此部件具有集成的PGA,因此需要考虑此PGA的输入范围和输出摆动限制。 对于ADS1287,输入电压应介于+1.25V (AVDD -1.25V)和-1.5V (AVSS +1V)之间。 使用+/- 2V单端输入时,将不会满足此条件。

    请问这些设备的预期用途是什么? 这些部件专为低功率交流测量而设计,可提供非常好的THD。 如果客户正在执行直流测量并希望获得最佳的噪声性能,我会推荐其他设备,例如ADS1262,它能够在上述条件下工作并提供更好的直流分辨率。

    此致,
    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Chris-San,

    感谢您的回答。
    我会回应客户。
    由于他们的申请仍在研究阶段,因此他们保留了秘密细节。
    但由于他们已经在使用ADS1220,我认为他们可以使用它来代替ADS1287。

    谢谢,Masami M.