This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1241:ADS1241

Guru**** 2782545 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1241

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/660360/ads1241-ads1241

部件号:ADS1241

大家好   

  该产品使用两个ads1421用于压力变送器,两个ADS1241共采样。但这些IC输出日期不同。如果移动第一个采样传输数据,则没问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Davy,


    很抱歉,我不确定我是否理解问题。 您是否正在使用两个ADS1241,并且从每一个读取相同的数据中获得不同的数据?

    我怀疑这是某种通信问题。 但是,为了帮助调试您的问题,我需要有关系统中所有内容的更多信息。 我需要在读数中详细描述问题。 如果数据不正确,我需要知道预期结果和不良结果。 如果数据对两台设备都适用,我需要知道读取方法是否有任何差异。

    我还需要知道每个设备如何启动命令的时间以及读出的时间。 在调试此类问题时,范围快照或逻辑分析器的输出将非常有用。 电路的原理图也可能会为解决方案提供更详细的信息。

    不管怎样,请从问题的详细描述开始,我们可以尝试对其进行调试。


    吴若瑟
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Davy,


    我尚未收到您关于您的数据问题的回复。 我已经提出了一些需要考虑的事项,希望您已经获得了正确的数据。 我现在将关闭此帖子,但如果您仍有问题,请随时返回帖子重新打开该主题。


    吴若瑟