请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:ADS1298R 您好,
希望了解有关 将干电极与ADS129xR产品系列配合使用的累积知识。
我的目标是使用干电极设计ECG和呼吸率感应电路,但我需要一些帮助:
1.是否成功实施了ECG和呼吸同步传感的两个电极?
2.这两个电极大约应放在哪里? 上胸似乎适合ECG,但不适合呼吸。
3.最大程度减少运动伪影的最佳配置是什么(因为我的系统用于非移动应用);即交流耦合与直流耦合,带或不带RLD,导联断开接通或关闭等,对于干电极设计同样如此?
谢谢!