This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1203:关于辐射发射

Guru**** 2928560 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1203

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/658860/amc1203-about-radiated-emission

部件号:AMC1203

大家好,

我的客户有噪音问题。

我希望得到措施方面的建议。

关于EMC测试的辐射特性。

 200 MHz时为60 dBuV / m

由于它在很大程度上超过了标准值,因此需要将其设置为较小。

请具体告诉我。

此致,

Kenji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kenji:

    如果看不到测试结果和所测试的AMC1203板的布局,则很难根据提供的信息来调试问题所在。 我会给您发送一个备注,看看我们可以做些什么来帮助您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kenji:

    感谢您提供的其他信息。 这些变化似乎产生了影响! 我会在早上发送更多详细信息。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tom,您好!

    我获悉,拟议的措施是有效的。
    客户通过EMC测试。
    措施如下。
    ·向电源线(VDD1,VDD2)添加铁氧体磁珠
    ·Ω RC至输出线路(MCLK,MDAT)(100 μ A,33 pF)
    如果您有任何其他注意事项,请单独与我联系。

    感谢您的支持。
    此致,

    Kenji