This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS5421:超出导轨的输入信号

Guru**** 2815775 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS5421

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/659701/ads5421-input-signal-beyond-the-rails

部件号:ADS5421

您好,

我正在将模拟输入信号驱动到ADS5421的参考轨之外。   我的参考电压如下:

VREFT = 3.5V (外部驱动,无缓冲系列参考)

VREFB = 1.5V (外部驱动,具有运算放大器缓冲参考)

cm = 2.5V

模拟输入引脚(输入- PIN59)处的单端电压是振幅为~= 3.7V的脉冲。   我注意到前面的样本下降为阴性。   在将模拟输入驱动到参考导轨之外时,此操作是否为预期操作?

此外,我们可以驱动VREFT和VREFB的最小/最大限制是多少?   是否可以为VREFT提供3.9V电源,为VREFB提供1.1V电源?

Don

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Don,您好!

    ADS5421的唯一文档是数据表。

    在第3页上,数据表指出VREFT和VREFB之间的差值不得超过2.025V,

    因此,不应分别将VREFT和VREFB设置为3.9V和1.1V。 此外,第13页的表1说明了两种参考的可接受电压。

    将这些引用设置为超出发布的级别可能会损坏设备或导致不可预测的结果。

    对于其他具有外部电压参考的ADC,我已经看到谐波失真随着参考阈值的超出而增加,但我不确定您为什么会看到负样。

    希望这有所帮助。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢Dan,

    还有一个问题。    

    我们正在尝试了解ADC管道的工作原理。   我们有一个20MHz时钟进入ADC (蓝色轨迹=+clk in)和模拟输入(绿色轨迹=+in模拟)。  有小骤降和大骤升,分别对应于上升/下降ADC时钟边缘。   
     
     
    较小的下垂会在上升时钟边缘后3ns出现,似乎与3ns (典型值)数据表中引用的孔径延迟相关。   较大的下垂在下降时钟边缘之后7.4ns出现,我们不能找出造成这种情况的原因,或者我们是否应该担心。   两组下电流(大和小)相隔50ns,这与20MHz时钟频率相关。
     

    模拟输入(绿色轨迹)上的边缘与时钟同步,并重复采样。   但是,边缘以1/32时钟UI增量进行相移,从而创建与采样示波器等效的示波器。   在3个相邻相位偏移时,我们观察到数字输出中的负持续偏移,而在模拟输入(使用GHz示波器和差分探头)中我们看不到。
    在时间范围内重建所有相位的量化数字信号如下所示:
      
    注意在较大上升边缘之前大约1个时钟周期出现的负偏移。
    我们已将问题隔离到ADS5421;但是,我们不知道具体原因是什么。   我们怀疑问题在于跟踪和保持电路和/或量化管道。   您能否帮助我们了解在进行测量并通过管道进行测量时ADC内部发生了什么情况?
    非常感谢。
    Don