This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC34J43:JESD204

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC34J43, ADC3443

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/651630/adc34j43-jesd204

部件号:ADC34J43
主题中讨论的其他部件: ADC3443

您好,

在ADC34J43版本中,有一个数字增益选项,可将FS在1Vptp和2Vptp之间的摆幅设置为寄存器在地址02h至05h之间。

如果我选择1Vptp (数字增益=6 dB),ENOB,SFDR和其它ADC参数是否保持不变? FS将被选择为1Vptp而不是2Vptp。

注册表更改后是否也更新了GUI (我将看到基金级别= 0 dBFS而不是-6dBFS)?

我是否可以将这些寄存器用于ADC3443 (无JESD版本)? 以及如何实现? 因为它们不在ADC3443的寄存器映射中显示(我假定为隐藏)。

感谢您的支持。

Lolo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    数字增益功能仅在JESD设备版本中可用。

    当您选择数字增益功能时,它将以相同的量增加ADC的全频谱。 因此,以dBc单位表示的数量保持不变(例如SFDR),而以dBFS单位表示的数量则以相同的数量(例如SNR,噪声)表示。 ENOB是根据SNR计算的,因此它也会发生变化。

    此致,

    Sourabh