This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38RF83:DAC38RF83 DACCLKSE

Guru**** 2891410 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC38RF83

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/651655/dac38rf83-dac38rf83-dacclkse

部件号:DAC38RF83

您好,

我想在PLL旁路模式下使用DAC38RF83的DACCLKSE时钟输入。

我打算与DACCLKSE引脚一起使用的输入频率为~6GHz。 我在数据表中看不到有关的任何详细信息

最大频率,输入电压等',  

使用此模式时,DAC的性能是否保持不变?

谢谢!

伙计。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伙计,

    您可以将此输入操作至全范围(9GHz)。 性能应该相同。 确保将此输入连接到交流电源并提供1Vp-p振幅。

    此致,

    Jim