This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC0800:电压符合范围,用于更高的电阻负载

Guru**** 2914610 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC0800

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/649906/dac0800-voltage-compliance-range-for-higher-resistance-loads

部件号:DAC0800

我的
问题与DAC0800 8位D/A转换器有关。

我希望使用此部分驱动具有50至500微安(峰值)范围内受控电流的非线性电阻。

负载将在两个互补输出电流端口之间连接。   我可以在上使用+/- 15伏甚至16伏或17伏

供应。 电流波形是双极方波,可能需要多达22个
电压,将负载阻抗驱动至指定电流。 负载电压并不重要,如
目标是控制电流。 也不需要高精度  
(可能是5 %),电压范围可以向上或向下浮动,仅作为净电流
非常重要。 我无法 从数据表中判断零件是否可能做到这一点,因为它提到+/-
10伏为最大合规范围,但数据表中的数字显示正极侧的合规电压高达18伏。  显然 ,两个输出上分别为+12V和-10V,将获得可能需要的22伏电压。  这是否可行?

如果有必要并且可以"欺骗"零件以获得22伏电压,我还可以通过数字控制字或自由编程非对称输出

通过将电压偏移方波输入参考端口。  但是,这似乎没有什么帮助。

谢谢,Bob。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bob,您好!

    欢迎使用E2E,感谢您的查询。 我很调查这件事。 很快还会再来的

    此致,
    Uttam Sahu
    精密DAC应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢Uttam -我们会留意您的评论。
    Bob
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bob,您好!

    该数据表介绍了高达20Vpp的输出合规性。 我正在与团队确认是否有任何可能获得更高的产出。 将在本周结束前通知您。

    此致,
    Uttam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bob,您好!

    很遗憾,我无法从内部团队获得任何关于此问题的答案。 由于我也是这款设备的新用户,我建议您根据数据表中20Vp-p的值进行操作 我将再次尝试在内部获得更多支持,但由于节假日,可用性将受到限制。 因此,我现在就要结束这项工作。 如果在假期结束后找到答案,我会重新讨论。

    我很抱歉未能为您找到合适的解决方案。

    此致,
    Uttam