This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8519:数字IO

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8681, ADS8685, ADS8689

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/650677/ads8519-digital-io

部件号:ADS8519
线程中讨论的其他部件:ADS8681ADS8685ADS8689

尊敬的TI:

我正在使用SPI多通信进行电路设计审查。
如果IC不通信,我知道MOSI线路中支持高阻抗的部件。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BJ:您好!

    感谢您选择TI精密ADC,我不确定您的问题是什么, 但是,如果您正在考虑双极 高电压+/-10或+/-5V输入ADC,ADS868x系列可能是您的理想选择,这些ADC是具有集成模拟前端的16位ADC,也 支持更多输入范围和更高性能。 请参考以下详细信息:

    • 高速:
      • ADS8681:1MSPS
      • ADS8685:500 kSPS
      • ADS8689:100 kSPS

    • 软件可编程输入范围:
      • 双极范围:±Ω 12.288 V,±Ω 10.24 V,±Ω 6.144 V,±Ω 5.12 V和±Ω 2.56 V
      • 单极量程:0 V–12.288 V,0 V–10.24 V,0 V–6.144 V和0 V–5.12 V
    • 5V模拟电源:1.65 -V至5 V输入/输出电源
    • 恒定电阻输入阻抗≥1 MΩ
    • 输入过压保护:高达±20 V
    • 具有低漂移的片上4.096 V参考

    谢谢和诚挚的问候

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    BJ:您好!
    您在本论坛上发布了两个完全相同的查询,如下所示,因此我将关闭此查询。
    e2e.ti.com/.../239.3216万

    此致
    戴尔