请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:ADS8568 我对ADS8568有一些疑问。
我想在软件模式下使用串行接口更新(写入) ADS8568配置寄存器。
我知道更新配置寄存器所需的信号是FS #,SCLK,SDI,是否有任何错误?
如果没有错误,您能否告诉我FS #和SDI或SCLK之间的计时请求?
我无法从数据表中的7.9 串行接口计时要求中找到这些信息。
更新配置寄存器是否需要FS #信号?
此致,
Taka