This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV2553:D OUT具有与芯片选择相对应的慢速斜边

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV2553

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/651478/tlv2553-d-out-has-slow-sloping-edge-corresponding-with-chip-select

部件号:TLV2553

我使用 TLV2553时遇到了一个相当有线的问题,请查看所附图片。

当芯片选择(针脚15)在事务结束时从低变为高时,数据输出(针脚16)的边缘非常缓慢。  

我在所有线路上都有外部上拉电阻器,电阻高达5伏,我正在对标记为"探头点"的10K欧姆和49.9 欧姆的连接进行探测。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shiwei,您好!

    当CS变高时,DOUT引脚将变为高阻抗状态。 这会导致您看到的慢速边缘。 它不会影响通信,因为当主控制器将CS提高时,它也会停止查看DOUT上的信号。
    此外,由于它使用SPI进行通信,因此不需要上拉电阻器。

    Mike