This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ3200EVM:数据采集

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TSW14J57EVM, ADC12DJ3200EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/651157/adc12dj3200evm-data-capture

部件号:ADC12DJ3200EVM
主题中讨论的其他部件:TSW14J56EVMTSW14J57EVM

您好,

我希望能够从 ADC12DJ3200EVM ( 最有可能使用LabVIEW)启动数据采集并按命令保存数据。 使用TSW14J56EVM /TSW14J57EVM可以实现这一点吗 ? 我想避免使用HSDC Pro软件,除非我能够从我的LabVIEW代码进行连接。 如果不是,您会建议什么来实现这一目标?

此外,我在另一个论坛帖子中看到:

ADC12DJ3200EVM+TSW14J56EVM 组合在最大JESD204B数据速率方面有限制,大约为10.8 Gbit/秒 这会将12位操作模式(JMODE0,JMODE2)中的最大ADC时钟速率限制为2.7 GHz时钟速率。"

这是因为板载时钟吗? 我能以最大速度运行并提供外部时钟吗?

谢谢!

Jeremy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jeremy:

    我们目前仅支持HSDC Pro从FPGA捕获卡(TSW14J56EVM,TSW14J57EVM-...)采集数据,但我们确实提供了通过MATLAB,LabVIEW和其他工具实现HSDC Pro自动化的工具。

    我确信,在将ADC12DJ3200EVM与 TSW14J57EVM配合使用时,您在3.2 GHz采样时钟的JESD数据速率方面不会遇到任何问题,因此建议您将这两个EVM一起使用。

    将TSW14J56EVM与ADC12DJ3200EVM配合使用时,如果JESD数据速率高于10.8 Gbps,可能会在一定程度上起作用,但不建议这样做。 使用外部计时不会解决此问题。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,谢谢。  我看了一下LabVIEW的例子, 看起来这是可行的。

    我只想确认,我将能够捕获所有16个通道@ 6.4Gbps的最大数据长度(52.4288万)。

    谢谢!

    Jeremy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jeremy

    当前的TSW14J57EVM捕获固件支持JMODE1 (单输入,12位,16通道数据输出)中的良好捕获,采样深度高达26.2144万。

    在JMODE3 (双输入,12位,16通道输出)中,最大样品深度为每个通道13.1072万个样品。

    此致,

    Jim B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    模式0或2如何?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jeremy

    与1和3相同的TSW14J57EVM捕获深度限制适用于JMODE0和2。

    TSW14J56EVM固件可以进行更深的捕获(>52.4288万个样本),但16通道JMODE不可用,并且JMODE 0和2的最大时钟频率在2.7 GHz左右。

    此致,

    Jim B