主题中讨论的其他部件:TSW14J56EVM, TSW14J57EVM,
您好,
我希望能够从 ADC12DJ3200EVM ( 最有可能使用LabVIEW)启动数据采集并按命令保存数据。 使用TSW14J56EVM /TSW14J57EVM可以实现这一点吗 ? 我想避免使用HSDC Pro软件,除非我能够从我的LabVIEW代码进行连接。 如果不是,您会建议什么来实现这一目标?
此外,我在另一个论坛帖子中看到:
“ ADC12DJ3200EVM+TSW14J56EVM 组合在最大JESD204B数据速率方面有限制,大约为10.8 Gbit/秒 这会将12位操作模式(JMODE0,JMODE2)中的最大ADC时钟速率限制为2.7 GHz时钟速率。"
这是因为板载时钟吗? 我能以最大速度运行并提供外部时钟吗?
谢谢!
Jeremy