This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA411:可以使用外部励磁机信号

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/658108/pga411-possibility-to-use-a-external-exciter-signal

在“线程”中讨论的其它部件:PGA411-Q1

您好,  

我想对PGA411电路有一些感觉。

我们是否可以在不使用内部放大器的情况下将外部励磁机连接到IE1和IE2输入?  

其目的是使用无刷电机驱动控制器来生成激励信号。  

PGA411寄存器配置是什么?  

:内部PGA励磁机关闭,避免故障检测等  

此致,  

帕斯卡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Pascal,

    是的,您的建议应该是可行的。 我需要一点时间来整理配置详细信息并进行测试,因此我将在星期三之前回复您。 以下是我的初步意见:

    使用自动相位校正模式时,PGA411-Q1使用来自IE1/IE2的信号来监控相位。 如果使用手动相位校正或无相位校正,则使用内部信号作为参考,将外部信号连接到IE1/IE2将不起作用。 因此,您必须使用自动相位模式。

    我认为没有办法在保持跟踪环路激活的同时关闭励磁机放大器和寄存器设置。 如果您断开了VEXT电源并保持FAULTRES低电平(FAULTRES低电平将通知PGA411忽略所有故障条件),它应该可以工作。 这是一个可以接受的解决办法吗? 您是否需要PGA411的任何诊断或安全功能?

    另一个选项是让励磁机放大器运行而不连接任何设备。 此解决方案的缺点是功耗稍高,您必须安装增强组件。

    谢谢!

    -Clancy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Clancy,  

    昨天,我部署了此配置。

    电机控制器产生连接到PGA411输入的IE1,IE2和电机解析器的输出信号(6Vpp, 10 kHz)。

    Oe1,Oe2引脚未连接。  

    旋转分解器信号(sin / cos)至IZn针脚。  

    一个ocilloscope连接到aout模拟输出。

    PGA411寄存了用额定配置编程的ARES。  

    系统工作正常,但在9018.027万°时仍不稳定。  

    第二次,我修改了dev_phone_CFG寄存器,并将APEN位设置为0 (自动相位控制已禁用)。  

    PGA411的相位调节在0到359°之间变得稳定。  

    您是否同意此配置?  

    关于关闭励磁机放大器的可能性:  

    我不需要PGA411的任何诊断或安全功能。  

    谢谢!  

    帕斯卡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Pascal,

    您是否使用电阻分压器缩小IE引脚处的电压? 如果执行此操作,则设置看起来很好。

    使用APEN =1时,应保留AUTOPHASE_CFG =00;否则可能会遇到您注意到的不稳定问题。 出现问题时,您使用的AUTOPHASE_CFG的默认值是什么?

    谢谢!

    -Clancy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Clancy,  

    否,

    我修改了模拟前端中IE电阻器的值。  27.0k替换为10.0k。 目标是增加inut收益。  

    这似乎更好,但不稳定问题仍然在9018.027万°左右。  

    AUTOPHHASE_CFG值为00 (出厂设置);

    从两周前开始,我们使用的是配置:  

    PDEN和APEN位为0。  

    旋转分解器的所有旋转角度测量似乎都是稳定的。  

    您是否同意此配置?

    谢谢 ,-Pascal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Pascal,

    这应该没问题。 手动相位延迟模式(PDEN = 1)将不是选项,因为您正在使用外部励磁机信号。 我不知道自动激活模式为什么不能正常工作。 它可能与返回IEx引脚的输入信号有关。

    IEx引脚和IZx引脚之间的相位延迟有多大(您也可以在OSIN/Ocos处测量)?

    谢谢!

    -Clancy