This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1282:ADC的增益匹配

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1282

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/651428/ads1282-gain-matching-of-adc

部件号:ADS1282

大家好,

首先,我对ADS1282数据表中的增益匹配参数感到困惑。 据我所知,增益匹配是两个不同输入通道的增益误差之间的差异, 而差异是最大0.8 %。

例如:AVDD=5V,AVSS=0V,VREFP=5V,VREFN=0V两个输入通道的增益误差为40mV。 我对吗?

因此,第二,我们是否需要分别校准两个输入通道的增益?

此致,

Eren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Eren:

    很棒的问题!

    增益匹配规范是与1 V/V的PGA增益相关的各种增益设置之间的匹配 换言之,在您纠正了系统的-PGA增益错误(即在某个特定的1 % 增益设置上执行校准)后,如果您切换至不同的PGA增益设置,剩余的增益误差将是多少。 通道之间的增益匹配应该非常匹配,因为两个通道共享相同的PGA和ADC。

    • 如果您计划使用多个增益设置,您可以在其中一个设置上进行校准,并实时处理其他增益设置的结果增益匹配错误。
    • 否则,您可以在每个增益设置上执行多个校准以消除增益匹配错误;但是,这并不总是可行的。

    如果您有任何其他问题,请告知我们!

    此致,
    Chris