This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1294R:屏蔽驱动器(RLDOUT或RLDINV)

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1294R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/659051/ads1294r-shield-drive-rldout-or-rldinv

部件号:ADS1294R

您好,

我们目前正在使用ADS1294R,并且正在使用与EVM设计类似的外部运算放大器测试屏蔽驱动器。 屏蔽驱动运算放大器正极输入是否应连接至RLDINV或RLDOUT? 测试两者之间差异的推荐方法是什么?

另外,对于连接在屏蔽驱动运算放大器输出中的电阻器,建议的值是多少? 我们目前正在使用10k。

谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,佩德罗!

    很抱歉耽误您的时间-我的防护罩驱动专家目前不在办公室。 我们应该在下周初为您提供一些详细信息。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Pedro:

    我们不完全确定应连接哪个RLD保护罩驱动器最重要的是保护罩驱动器的电压与输入信号处于相同的共模电压。 这将有助于阻止任何额外的耦合电容。 我会测试这两种方法,看看哪种方法效果更好。 由于护罩驱动器会出现严重延迟,因此很难始终确定哪个驱动器是"正确的"。

    对于运算放大器输出电阻器,这在几个因素上会有很大差异,我会查看您的特定运算放大器的电流限制规格,并使用该规格来确定使用的值。