This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8317:非易失性存储器

Guru**** 2662725 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8317

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/649030/ads8317-non-volatile-memory

部件号:ADS8317

您好,

我有一位客户在他们的产品中使用ADS8317。
输出代码接近零时波形跳转。

ADS8317数据表P.16操作原理
我找到了以下描述。

ADS8317的差分线性通过封装级别的微调过程在出厂时进行了调整。
微调元件的状态存储在非易失性存储器中,并持续更新
在每个采集周期之后,在连续近似操作开始之前。

■问题
是否有可能擦除内部非易失性存储器的调整值
还是更改?
例如,它是否由以下原因引起?
・逻辑序列
・逻辑接口
・电源顺序
・信号级别

此致,
Seishin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Seishin,

    请您分享完整的ADS8317原理图,包括前端驱动放大器和RC滤波器,参考驱动器电路,电源电路连接(包括旁路电容器)吗?

    我要求了解原理图的原因是该器件是SAR ADC,其中内部采样保持电容器需要在采集期间驱动至目标电压。 驱动器放大器和RC滤波器必须经过精心设计,并具有足够的带宽和/或低输出阻抗,以便在采集期间完全充电并稳定下来。 SAR ADC上的输入不是高阻抗,并且S/H (采样保持)开关预期会产生一定数量的电荷反冲。  在此电压水平下,设备可能正在经历显著的代码转换,因此会发生充电反冲。  如果驱动放大器没有足够的带宽来重新充电并稳定采样和保持,这可能会表现为上述行为。

    谢谢,此致,

    Luis Choye

    SAR ADC应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Luis:

    感谢您的回复。

    我附上了ADS8317示意图。

    e2e.ti.com/.../ADS8317_5F00_circuit_5F00_diagram.pdf

    此致,
    Seishin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Seishin,

    我将通过电子邮件直接与您联系。

    谢谢!

    此致,
    路易斯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Luis,

    我刚刚给您发送了一封电子邮件。请您检查一下。

    此致,
    Seishin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Seichin:

    是的,此通信/查询将通过电子邮件直接解决

    谢谢,此致,
    路易斯