This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS42JB46:最小输入振幅

Guru**** 2773145 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS42JB46EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/658705/ads42jb46-minimum-input-amplitude

部件号:ADS42JB46

大家好,

我的客户有兴趣了解ADS42JB46EVM + TSW14J50上可能的最小输入振幅。

它们的无线电信号可以低至-110dBm,并通过一系列组件,增益约30dB。

他们有兴趣评估这些较低功率级别下的双色调失真(类似于数据表中的图17)。 可以评估这些双音失真测试的最低模拟输入信号是多少? 是否可以 使用 -80dBm的最低输入信号来完成此操作?

如果您有任何疑问,请告诉我,谢谢!

此致,

~John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,John:

    我们将对此进行深入研究,并将很快与您联系。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John,

    是的,这应该是可能的。 -80dBm将对应-90dBFS。 部件应该能够解决此问题。 此电平将位于ADC输入引脚处。 由于 变压器和离散组件的损耗,SMA输入信号可能需要更多功率。

    此致,

    Jim