This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW14J56EVM:在触发器模式下将模式文件写入DDR内存时发生批量传输输出故障

Guru**** 2589275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/650201/tsw14j56evm-bulk-transfer-out-failure-when-the-pattern-file-was-writen-to-ddr-memory-in-trigger-mode

部件号:TSW14J56EVM

 您好,

在触发模式下将模式文件写入DDR内存时,TSW14J56EVM出现了问题。 根据与TI应用工程师的通信,它似乎存在硬件故障。

我们在联系Mouser进行更换时收到了以下信息。 您能帮我们获得批准吗?

对于所有有缺陷的开发工具:

客户必须首先通过E2E论坛联系TI,地址为http://e2e.ti.com/以验证故障。  如果TI技术人员确定部件可能有缺陷,请让客户提供通信字符串,以验证TI是否批准退回/更换套件。 验证字符串后,让客户将套件返回至Mouser公司办事处 ,并向客户发送更换件(如果他们需要)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jason,

    在此模式下,TSW14J56EVM上的LED指示灯的状态是什么? 未设置触发模式时,主板是否工作?

    此致,

    Jim   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jim:

    该板工作正常,未设置为触发模式。

    此致,
    Jason
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jason,

    尝试触发模式时,如果您插入了DAC EVM并为TSW14J56EVM提供时钟, 并且在  SMA J13中的TRIG和TRIG OUT SMA之一(J7,J8或J12)之间连接了SMA至SMA电缆, 在触发器选项选项卡下,同时选择了"触发器模式启用"和"软件触发器启用", 并且GUI会向您提供 您报告的错误,则该主板可能有缺陷,需要退回更换主板。

    此致,

    Jim  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你,Jim

    是的,我们有您解释的设置,但存在问题。 以下是Mouser发送的关于退货政策的电子邮件。

    对于所有有缺陷的开发工具:

    客户必须首先通过E2E论坛联系TI,地址为 http://e2e.ti.com/ 以验证故障。  如果TI技术人员确定部件可能有缺陷,请让客户提供通信字符串,以验证TI是否批准退回/更换套件。 验证字符串后,让客户将套件返回至Mouser公司办事处 ,并向客户发送更换件(如果他们需要)。

    此致,

    Jason