请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:ADS1299 当我配置多个信道时,我会得到这些峰值峰值。
我应用了来自信号发生器的10Hz正弦信号。
当我配置多个信道时,这些峰值会出现在信号中,采样频率也会干扰。 此外,我正在使用Arduino微控制器和Arduino ads1299库获取数据。 当这些峰值出现时,所有关闭的信道值都会显示毫秒的随机值,并再次返回零,因为我没有使用它们。
我方面还有一个问题是,当我为SPI通信共用微控制器和ads1299接地时,ADS1299不启动并给出奇怪的随机值。 当使用1000欧姆串联电阻的接地时,ADS1299会正常启动。 我们的电阻下降了0.6伏。