主题中讨论的其他部件:ADS52J90, LMK0.4826万
您好,
让我先解释一下我的问题:
我有一个设计,将ads52j90配置为32通道模式,每秒50m样本 , 使用8通道 JESD接口和Xilinx kcu105。 我将两个模拟信号连接到通道1和通道23。 通道1和通道23都是面朝上的SMA连接器。 我可以 使用逻辑探头在FPGA端看到两个信号。 但是,问题 在于信号1和信号2并非总是落在同一奇/偶帧下。
以下是信号 属于不同奇偶 组的情况。
以下是信号 属于同一奇偶 数组的情况。
数据表提到TX_TRIG信号用作奇偶通道采样即时的参考。
什么是时段TX_TRIG信号?
TX_TRIG信号应在JESD接口相位之前或之后断言?
请告诉我我是否遗漏了一些内容,或者这完全不是一个TX_TRIG问题。 谢谢。
李