This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ3200EVM:无法从GUI初始化EVM

Guru**** 2923860 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC12DJ3200EVM, LMX2582

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/651143/adc12dj3200evm-cannot-initialize-evm-from-gui

部件号:ADC12DJ3200EVM
主题中讨论的其他部件: LMK0.4828万LMX2582

您好,

因为第一块主板出现性能问题,所以我收到了第二块主板。 经过相当长的等待时间,董事会终于在上周来到这里。 我有一台安装了最新软件(EVM GUI和HSDC Pro)的PC。 两个主板都被软件检测到。 我正在按照ADC12DJ3200EVM用户指南进行操作,并且正在执行步骤3.9。 当我单击“程序时钟和ADC”时,我在一半时间内收到错误信息。

我可以看到GUI成功设置了LMK0.4828万,但看到此消息的是GUI尝试设置LMX2582。 请帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jay:

    您能否确认5VDC电源能够提供3安培的电流?

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan,您好!

    就是这样。 我的电源限制为1.5A。 我已更换电源,现在可以按照用户指南设置部件。 非常感谢您耐心地处理我的愚蠢行为。

    此致,

    Umesh