This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8910B:输入偏移偏移和增益错误偏移

Guru**** 2905440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/651201/ads8910b-input-offset-drift-and-gain-error-drift

部件号:ADS8910B

您好,

ADS891xB输入偏移为10uV/C,增益误差偏移为2.5ppm/C
这些值是否正确?

对于ADS890xB和ADS892xB,输入偏移偏移为1uV/C,增益误差偏移为3.6ppm/C
为什么仅ADS891xB的值不同?

此致,
柳枝

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Asaka-san,

    没错,ADS891xB数据表正在更新,几周后即可完成。
    目前,您可以使用ADS890xB和ADS892xB数据表中指定的数字,即1uV/C和3.6 ppm/C

    此致,
    Kaushuh